This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:双层 PCB 设计

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113148/lmr33640-2-layer-pcb-design

器件型号:LMR33640

您好!  

我们的客户评估了 TI EVM 中的 LMR33640、它成功运行。 他的问题是热管理、因为他的设计必须通过2层 PCB 而不是 EVM 中的4层 PCB 来完成。 您能否建议您是否有任何关于如何提高2层 PCB 热性能的想法或经验?

他最坏的应用条件是 Vin=20V、Vout=10V、Iout=3.5A。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、

    最高环境温度如何?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    客户期望的最高环境温度为60C。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、

    2层 PCB 上的热阻约为60C/W、因此 Tj<125C 时的最大 IC 功率损耗约为1W。在本例中、最大输出电流约为2.5A。

    B R
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、

    我知道我们可以预期驱动高达2.5A @Ta=60C、20V 输入电压、10V/OUT、2层 PCB 外壳。 您是否有任何想法通过 PCB 布局来扩展驱动电流? 就我查看的一些文档而言、 增加散热过孔的数量、使较大的 GND、VIN、SW 节点区域、将自举电容器放置在靠近 IC 的位置是可行的。 如果您有其他方法来增大输出电流、请告诉我。

    此致、

    TI.IMI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、

    一些建议:

    使用2oz 铜层

    2.按照数据表或用户指南上的布局示例进行操作

    3.  增加散热过孔的数量,形成整个和较大的 GND 平面

    4.不要靠近热点放置,不要太靠近电路板边缘放置。

    B R

    Andy