This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:器件型号定义和隔离

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113464/tps54560b-q1-part-number-definition-and-isolation

器件型号:TPS54560B-Q1

你好

以下器件是隔离式器件还是非隔离式器件:

TPS54560BQDDAQ1和 TPS54560QDDARQ1

B 代表什么?

此致

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    这些器件是非隔离式的。 根据 我们的应用手册、 该器件的 B 版本是 P2P 替代产品、具有以下改进功能、可实现更高的可靠性和性能:

    • 在 IC 顶层添加聚酰亚胺(PI)涂层
    • 更高的可靠性:改进了输出 OVP (过压)电路、适用于开关频率高于800kHz 的高负载瞬态(5A 至0A)
    • 电流限制增加:7.5A 至7.9A (典型值)、8.8A 至9.5A (最大值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢阿尔曼多的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢阿尔曼多的信息