This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:我想增加 SS 初始电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112966/ucc256402-i-want-to-increase-ss-initial-voltage

器件型号:UCC256402

我想增加 SS 初始电压。

附加电路(Rbias)是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    数据表建议将 CSS 电容器直接连接到 LLSS 引脚、以便在启动期间单独使用 CSS (以及 VCR 电容器)确定启动频率。 添加 Rbias 使启动频率低得多。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我 要使软启动更长、所以 CSS 具有 大电容。

    当直接连接时、开关频率在软启动开始时变得过高。 是否有办法减慢它的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为 LL/SS 引脚连接最大2.2uF 的电容。 VCR 电容器也会影响启动开关频率。

    要更改 VCR 电容器、请参阅应用手册 UCC25630x 实用设计指南(修订版 A)

    此致

    曼尼甘塔 P