TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:热插拔问题

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112383/tps2662-problem-with-hotplug

器件型号:TPS2662

你(们)好

我们使用 TPS26623 VSON10。 我们有以下原理图:

RTN 未连接至 GND。 PowerPAD ist 连接到 GND。

放置在 OUT 引脚之后的继电器。 在22µF 后、有一个电容器(μ F)和光耦合器。

当 Relais 打开且一切正常时、信号如下所示:

黄色:Flt (上拉至3V3)

绿色:输出电压 TPS

紫色:电流

蓝色:无关

但有时、当我们切换 Relais 时、TPS 进入故障状态、永远不会恢复(您必须在中切换24V)。 以下是信号的图片:

黄色:浮动

绿色:输出电压 TPS

紫色:电流

蓝色:旋转

您能不能帮助我为什么 TPS 会进入故障状态而无法恢复?

为什么它有时工作、有时不工作? 区别在哪里?

我们怎么做了错?

 

感谢你的帮助

 

此致

Christoph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    下周初我将再次回到这里。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    请查看我这边的两条建议以改进您的设计:

    1.您已将散热焊盘直接短接至 GND 引脚、这是不正确的。 请将散热焊盘短接至 RTN 引脚。

    2.当您切换电容时、它将从电子保险丝汲取高电流、这就像电子保险丝器件的短路事件。 因此,电子保险丝设备将关闭。 由于继电器在路径中具有较大的电感、当流经电感的电流突然变为零时、电感器件的 VOUT 引脚上的电压会变为负电压并超过引脚的绝对最小值、从而导致器件行为错误。  

    因此、我们建议在靠近器件 VOUT 引脚的位置使用肖特基二极管来抑制这些负瞬态。

    3.您能告诉我们为什么要使用继电器吗? 您只能使用电子保险丝将电源切换到电容器。 您可以使用电子保险丝的 EN 引脚来打开和关闭。

    此致

    Kunal Goel