请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36010 大家好、
我的客户不清楚名称是"IR mode"。
客户是否必须在点亮 IR LED 时使用 IR 模式?
还是仅推荐使用 IR LED 的模式?
此外、
我想 LM36010的手电筒模式是模拟调光。
这只是我的兴趣、但客户在使用非 IR LED (正常 LED)时是否可以使用 IR 模式进行 PWM 调光?
此致、
Ohashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank Qiu - San、
感谢您的回复并提供数据表信息。
我的客户将使用 IR LED 作为热感应终端。(如果您不熟悉热像仪、请想象一下)。
很抱歉、我没有太多关于他们如何将 LM36010用于 IR LED 的信息。 无论它们是否使用 PWM 点亮 IR LED。
但我想他们对"IR mode"的名称感到困惑。 Beacuse 看起来不能使用闪存模式或手电筒模式来点亮 IR LED。
它们是否可以使用 IR LED 以及闪光灯模式或手电筒模式?