This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:高输入电压下的效率

Guru**** 2506515 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105834/lv2862-efficiency-at-high-vin

器件型号:LV2862

大家好、

 您是否有 LV2862在高输入电压下的效率数据? 理想情况下为以下值:

  • VIN = 50V
  • VOUT = 8.5V
  • Iout = 25mA

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在 WebBench 中、如果对组件进行微调、您可以对设计进行仿真、以实现81%的效率。

    e2e.ti.com/.../1106.WBDesign22.pdf

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、

    Andrew