主题中讨论的其他器件: TPS62A01、 TPS62A01A
您好!
客户需要电源正常阈值的最小值。 我们仅列出了典型值。 在最坏的情况下、他需要 Min 为处理器定义复位。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Holger、
由于 TLV62568A 是一种成本最优的解决方案、我们仅在典型条件下提供其特性数据。 如果客户需要在最坏的情况下获取数据、则他们可能会使用另一种器件、该器件也针对极端情况进行了表征。
TPS62A01/TPS6201A 是一种可能的替代方案、其成本也与 TLV 相当。
以下是数据表的链接:
谢谢!
此致
Sneha
Sneha、您好!
TPS62A01/TPS6201A 也没有最小/最大电源正常阈值。
此致、Holger
Holger、您好!
很抱歉我错过了这个机会。
我在内部检查了 TPS62A01/TPS62A01A 的数据。 以下是值:
1) PG 低电平、FB 下降:最小值= 92.1%、最大值= 94.5%
2) PG 高电平、FB 上升:最小值= 94.8%、最大值= 97%
谢谢!
此致
Sneha
您好、Holger、
对于此主题、是否还有任何其他问题/更新? 请告诉我。
谢谢!
此致
Sneha
您好、Holger、
如果这里没有其他问题。 我现在要关闭这个线程。 如有其他问题、请在下方发布您的评论、随时重新打开。
谢谢!
此致
Sneha