This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491DGSRG4

Guru**** 2508395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112757/tps2491-tps2491dgsrg4

器件型号:TPS2491

尊敬的支持:

请根据顶部标记告知生产日期代码。

另请参见照片。 谢谢

第一行:TI 84

第2行:Bix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isagani、

    感谢您的支持!

    为什么需要数据代码? 材料有任何问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们只需根据标记检查直流电流是否有效。 请确认 DC 的标记是否为 YM? 标记为"84"的年份为2018年、月份为4月。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。。。 与团队进行核实。 将在一天或两天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    年/月代码为‘84’。 这可能指向2008年4月。

    您是否也有背面图片? 以便我们可以 使用 LTC 从背面的图片检查生产日期。

    此致、

    Rakesh