This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:针对下降的 TPD

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110881/tl7700-tpd-for-falling

器件型号:TL7700

大家好、

客户希望了解当复位绕线下降时的 tpd。

根据数据表、tpd 为10usec (max)。

--是用于坠落的10微秒的装置吗?

-tpd 是变化的吗? 它们使用4.5uF 作为 CT。 在这种情况下、您能否告诉估算的 tpd、其中的 CT = 4.5uF 时的下降时间?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahashi

    感谢您的提问、tpd 是器件的传播延迟、这是器件响应 SENSE 引脚上的变化所需的时间。 因此、tpd 同时应用于下降和上升。 10us 是此传播延迟的最大值、不会因 CT 而变化。  

    Jesse