主题中讨论的其他器件:TL431、
当我检查 TL431上的波形时、我看到那里有噪声。 请建议我需要重点关注哪个组件、以便能够消除 此电路中的噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ravi:
感谢您的信息。 那么、此噪声是否仅在您连接电池时显示? 电池充电期间、它是否消失并且不会显示、它是否正确?
如果是、我认为该噪声来自电容电流尖峰。 添加电感和电阻作为滤波器可能会有所帮助、但会影响效率。 这种短路噪声是否会影响任何系统运行或超出系统规格? 如果它不影响系统、您可能会忽略它。
您是否愿意与我分享原理图以及如何连接电池、以便让我更好地了解您的问题?
此致、
Wesley
您好、Ravi:
根据您的波形、您的反馈环路响应似乎太慢、无法导致振荡。
您可以尝试修改补偿环路以加快环路响应。
电容器的增加可能会影响 VDS 谷值检测。 不建议大幅增加 Vs 上限。 过大的 FB 电容也会使响应速度变慢。
您可以参阅上面的应用手册、了解如何调整 UCC28740的反馈环路。
此致、
Wesley
您好!
在我的设计中、当我检查 MOSFET 时(VDS=800V。 Id=17A)、漏源过冲在280V 交流输入时超过848V (img 附件)。 在我的设计中、我已经添加了缓冲电路(20K/2W、C=2.2nF 和10nF (并联))。
测试条件:输入= 280V AC,输出电压: 58.4V,6A (输出 侧连接48V 电池)
相同
条件1:将2.2nF 电容器增加至10nF
条件2:移除2.2nF 电容器
在这两种情况下、过冲是相同的。 请建议如何降低过冲尖峰。
您好、Ravi:
请参阅以下应用手册。 第8页~第9页。
您可能需要修改 Rsnub 以降低尖峰。
此致、
Wesley