尊敬的团队:

我将 BQ25303J 和 BQ29700用作3、7 V 锂聚合物电池应用的充电器和保护解决方案。
我的应用规格如下:3.7V 锂聚合物电池用于为负载供电。 负载可灌入高达2A 的电流。 电池将充电~ 2A 电流。
我还使用 Maxim Integrated (MAX17262)的电量监测计。 数据表。
请验证我的原理图。 尤其是从 PMID 到 VSYS 的电源路径。 VSYS 连接到负载(直流/直流升压转换器- MIC2877)。
我将 SSM3J378R 用作电源路径应用的晶体管。
原理图是否正确?
2.在应用中连接电源路径的最佳可能方法是什么。 电量监测计之前或之后? 从数据表的第1页可以看到、电量监测计包含一个集成感应电阻或系统通电。 这就是为什么在燃油表之后添加瞬变、以便在充电周期内获得正确的 SOC 值的原因。 这种方法是否正确?
3.您能验证晶体管选择吗?
4.我需要2A 的过流放电保护。 为此、我选择了 CSD16406 MOSFET 并添加了50m Ω 的串联电阻、以满足要求。 100mV/2A = 0.050 Ω。 这种方法是否合适?
感谢你能抽出时间。
此致、
Adarsh