This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:Sch 审查

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110241/tps54540-sch-review

器件型号:TPS54540

您好的团队:

 我的客户反馈、他们 使用 TPS54540 DCDC 电源芯片、并使用降压/升压方法输出负12V 电压。  
目前生产过程中有一个器件、输出仅为负10.5V、输出电压波动为0.5V、输出电感器 L58 22uH 有轻微的啸叫声。

 您是否会帮助查看此 SCH? Tks。

 输入:5.4V~28V
 输出:0.5A