This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:双组配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109692/ucd90320u-dual-bank-configuration

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD90320

您好!

我们知道具有双组配置功能的 UCD90320、 我是否也包括双组配置?  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、UCD90320U 与 UCD90320相同。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yi He、

    1. 如果 UCD 上发生映像崩溃问题、并且 UCD 中只有一个映像。 其他人(如 BMC)能否获得信息 以了解是否存在映像崩溃、然后更新映像?
    2. 对于双组功能、这是否意味着它可以在 UCD 中存储两个相同的映像?
    3. 从数据表中、黑盒故障记录更改为在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。 这是否意味着它可以在发生故障/错误时即时获得所有电源轨和 I/O 状态的信息,包括电压值读数、EN/PWRGD 信号的高/低信息?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.主机将知道并决定下一步要做什么

    不能、只存储一个。双组仅用于客户想要更新的故障安全情况

    3.黑盒不包含 EN/PGRD 信号。

    此致

    Yihe