This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25181:PMU 设计架构

Guru**** 1539610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ34Z100-G1, BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109591/bq25181-pmu-design-architecture

器件型号:BQ25181
主题中讨论的其他器件: BQ25300BQ34Z100-G1BQ27Z746

你好

我正在开发使用12000mAh LiFePO4电池运行的 IIoT 器件。 我正在尝试寻找 一款具有电源路径的高能效电池充电器、以便在设计中使用。 BQ25300是一款出色的芯片、但在任何地方都没有现货。 我找到的最佳选择是 BQ25181、它可以简化我的设计、但充电电流限制为1A。 在将芯片集成到设计中之前、我想问几个问题...

初始设计架构基于  BQ25300。 由于未调节输出、因此使用了直流/直流升压转换器、如下图所示。

更新的架构基于 BQ25181。  BQ25181可提供稳压输出、因此移除了升压转换器。

1) 1)如果您同意新架构、请告诉我。  

2) 2) BQ25181 数据表显示"系统负载高达2.5A "。 IIoT 器件的平均电流小于1A、突发电流高达2A。 这是否在芯片的能力范围内?

3) 3)在所有不同的充电模式下、芯片将循环、完全充电10Ah 电池需要多长时间?    

4) 4)是否有 关于 LiFePO4电池电量监测计的建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这种架构看起来不错。 一个问题是、当电池电压为3.65V 时、您为什么要将 LiFePO4电池连接到标有3.2V 的 BQ25181? 您是否有意限制为电池充电的最大电压? 只是对这里的方法很好奇。

    2.只要系统负载小于2.5A、我就不会指望您在这里遇到任何问题。

    这在很大程度上取决于您选择的充电电流。 假设您选择1A 作为 ICHG、我预计0-100% SOC 会有10-11 HR。 (充电周期的快速充电部分大约为10小时、而预充电和收尾充电则为30分钟-1小时。

    4.我建议将 BQ34z100-G1用于这里的测量仪表。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 3.2是  LiFePO4 电池的标称电压。 3.65是结束充电电压。 关于 电池电压跟踪模式、如果 SYS_REG_CTRL=000、 VSYS 目标= VBAT + 225mV (最小值3.8V)。 您能否解释 一下 VSYS 是调节为3.8V 最小值还是 VSYS = VBAT + 225mV? 例如 、当 VBAT = 2.75时、什么是 VSYS? 3V 还是3.8V?

    2)已注明。

    3) 3)因此锥形电荷为30分钟~60分钟。 注意到。

    4) 4)没有考虑 使用 BQ27Z746而不是 BQ34z100-G1的原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当 VBAT <3.6V 时、SYS_REG_CTRL = 000将具有 VSYS = 3.8V。 但是、一旦 VBAT > 3.6V、VSYS 将开始跟踪电池、因此 VSYS = VBAT +225mV。 也就是说、当 VBAT = 2.75V 时、VSYS = 3.8。

    4) BQ27Z746也应正常工作。 这两款器件都具有 LFP_RELET 功能、这在处理 LiFePO4电池化学物质时至关重要、可避免在 OCV 曲线的平坦区域放松时出现较大的 SOC 跳跃。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你杰克逊 谢谢。