This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:通过 GUI 读取的输出电压低于 VSNs+- VSN-上的电压测量值

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109430/tps40400-vout-reading-through-gui-is-lower-than-voltage-measure-on-vsns---vsns-

器件型号:TPS40400
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

大家好、  

在 EVM 上进行测试期间,我们发现 通过 GUI 读取的 Vout 低于 VSNs+- VSNs -上的电压测量值。 请参阅下面的内容。  

EVM 上的测试点:TP6和 TP18。  TP6和 TP18通过 JP1和 JP2直接连接到 Vout 和 GND。  

GUI 配置  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    奇怪的是、GUI 读数在10A 负载电流下从30mV 低电平开始并上升到41mV 高电平、但输出电压从空载上升到满载也是70mV。

    您能否检查您的设置以确保您正在创建接地回路、这可能是在示波器或工作台电源接地与通过 USB-TO-GPIO 适配器的计算机接地之间?

    您能否测量 FB 到 GND 引脚电压以查看它是否在0.6V (VOUT_TRIM = 0)或0.75V (VOUT_TRIM = 300mV)下保持稳定、以了解 VOUT 为何在10A 负载上上升70mV、以及 READ_VOUT 为何在同一10A 负载电流上上升140mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的回复。  

    请在下面查看  

    a:所有 GND 连接在一起。

    B.  0.6V 中的 FB-GND 电压低。  它看起来很稳定。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈稳定在0.601V、则进行 Ding、让我们跟随电压返回、看看哪里发生了问题。

    您能否测量 DIFFO (它位于引脚测试点13和测试点14上)。  选中这两个。  它们之间只有50Ω μ A、因此不应存在任何电压差、但如果存在、则可以证明 DIFFO 的电流消耗、这可能会导致问题的发生。

    如果 DIFFO 电压看起来正常、则测量 C10 (不应组装)和 C11 (也不应组装)焊盘上的电压

    还要测量 TP5到 TP17的电压、以查看其读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我已经找到了差异随 Iout 变化的原因。  

    但 GUI 和 DIFFO-GND 之间仍然存在30mV 的差异。  这是正常的吗? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    是的、TPS40400上的 READ_VOUT 函数预期精度为+/- 30mV。

    为了获得更高的 READ_VOUT 精度、他们可能会考虑使用我们具有 VOUT 遥测功能的较新 PMBus 器件之一、该器件可提供更高的分辨率和更高的精度。