请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55289 您好、E2E 专家、
你好。
将降压/升压 TPS55289 (22V 输出电压)用于电机驱动。 如果电机快速制动、能量将流回 Uout。
TPS55289是否能够将此制动器能量反馈回 uin (14- 25V)?
其他由 uin 供电的负载可能会使用该能量。
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.