This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:如何为 Cboot 充电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108868/lmr16006-how-to-charge-the-cboot

器件型号:LMR16006

LMR16006 是一种非同步模式,当降压稳压器在 CCM 下工作时,如何 为 Cboot 电容充电?

高侧 MOS 开路时、CBoot 电容放电、

 当高侧 MOS 闭合时,  电感器 L1电流开始流过二极管 D1,  SW 被钳位到-0.7V,   

因此、如果 WinFET 打开为 Cboot 充电、 则没有电流 流动、因为 SW 点被钳位至-0.7V,、因此如何为 Cboot 电容器充电、请向我展示  

谢谢   

internal circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果 SW 节点可拉至接近0V 的低电平、则 Cboot 将充电。  

    如果 电感器电流太小,IC 将进入休眠模式,IC 将首先打开 WEPFET 为 Cboot 充电,然后打开 HS FET。

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    '如果 SW 节点可被拉至接近0V 的低电平、Cboot 将被充电。'   

    我仍然 不能算出 这个 ;

    请检查 以下来自 LMR 16006数据表的波形   

    SW node

     ,您的平均值:当 SW 节点接近0V 时,为 Cboot 充电,但如上面的波形所示,△t 太小

    那么,如何确保 Cboot 充满电?   这是否意味着 Cboot 充电只需花费很少的时间?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     当 SW 节点接近0V 时、只要 Cboot 电压达到5V、VIN 和 BOOT 引脚之间的内部刷新开关就会打开、由于 Cboot 较小并打开电阻器、充电时间会相当短。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的帮助