主题中讨论的其他器件: LM74720-Q1、 LM74800-Q1、 LM74700-Q1
你(们)好,先生
我有一个使用多个 OR-MOS 的模型(BSC010NE2Ls, Infineon )
我想使用一个 LM5050-1来控制多个 MOS
这是可行的吗? 或者您有更好的建议
Tks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我有一个使用多个 OR-MOS 的模型(BSC010NE2Ls, Infineon )
我想使用一个 LM5050-1来控制多个 MOS
这是可行的吗? 或者您有更好的建议
Tks
尊敬的 TKS:
LM5050-1可驱动多个并联 FET。 在栅极拉电流和灌电流恒定的情况下、增加并联 FET 的数量会增加有效的 Ciss、从而增加 FET 的导通和关断时间。 如果应用可以接受这些增加的 Ton 和 Toff、则使用 LM5050-1并联驱动多个 FET 应该没有问题。
如果需要更快的导通和关断时间、您可以考虑将 LM74810-Q1 (或) LM74720-Q1仅用于理想 二极管配置、因为它们具有更高的栅极驱动强度。
你(们)好,先生
1:我能否提出有关驱动器电流的详细问题?
如何 通过计算驱动电流来选择正确的驱动器 IC?
这可以帮助我在不同的 CIS MOS 中选择正确的驱动器 IC
2:LM74700-Q1和 LM748001-Q1能否驱动 CIS 23500pF? 或需要更高的驱动电流
例如、有一个模型、如下所示
交流/直流电源(两个并联电源)
输入:90~264Vac
输出 V/A:12V/66A
OR-MOS:总 CIS 23500pF ( 并联5个 MOS)
Tks
尊敬的 TKS:
用于计算导通和关断时间的适当近似值是使用公式、
I = C (dv/dt)
其中、
您可以选择提供可接受的接通和关断时间的控制器。
正如我之前所说的、 LM74700-Q1和 LM748001-Q1均可驱动 Ciss = 23500pF、但导通和关断时间会增加。 随着 Ciss 的增加、用于这些器件的电荷泵电容必须根据以下公式增加、