This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:更改寄存器0xB0中的设置时、开销电压似乎不会改变

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105549/lm3550-overhead-voltage-does-not-seem-to-change-when-changing-settings-in-register-0xb0

器件型号:LM3550

下午好!

我的电路如图所示、我正在尝试以最佳模式使用它。
我使用外部频闪灯信号工作、我的设置如下:

通用寄存器= 0x22
电流寄存器= 0xf8
选项= 0x0A
我的所有 I2C 事务都是成功的、我可以写入寄存器并读回正确的值。

问题是、即使我在选项寄存器中更改了 OH2、OH1和 OH0的内容、电容器似乎始终以~2.9V 的相同值充电、并且相应地、LED 强度也不会改变。
下面的3个图像显示了选通信号(蓝色)、Vcap (红色、表示为 LED_A)和 LED_K (绿色)。

这是驱动器的预期行为吗? 我缺少什么吗? 我希望红色迹线会根据 OH2、OH1、OH0的设置改变幅度。

提前感谢您的帮助、
Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您使用 LM3550。 让我首先检查寄存器配置。 您能否与我分享整个寄存器设置?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您对此进行深入研究。

    寄存器值是

    通用(0x10) 回读0x22
    电流控制(0xA0)回读0xf8
    选项(0xB0)回读0xA0
    ALD/TEMP SENSE 高电平(0xC0) 回读0xF9
    ALD/TEMP SENSE 低电平(0xD0)读回0xC6

    我的独立之处在于、最后2个寄存器仅在启用 ALD/TEMP 选项时使用、在我的情况下不应启用(通用寄存器的位6设置为0)。

    此致、
    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    明白了。 我不熟悉此器件、需要一些时间进行检查。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是否有任何更新?

    非常感谢、
    Paolo