This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:在 UVP 条件下未检测到电池。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108232/bq2970-battery-not-detected-after-a-uvp-condition

器件型号:BQ2970

Hallo、

我设计了一个使用 bq29728DSER 作为功能 IC 的传感器。 我使用 MCP3831T 作为充电 IC、 使用 STC3115 作为电量监测计。 原理图附在下方。  

我使用的是单节锂聚合物电池、3、7V 500mAh 矩形电池。  

系统设计为 "哑人"、并使用电池、直到保护器脱落。  充电器不应过度充电、因此保护器 OV 不应跳闸、但会在需要时跳闸。 因此、系统使用电池电压至2.8V、然后激活保护电路并打开放电 FET、以断开电池与负载的连接。

但是、我的系统无法从 UVP 条件中恢复。 即使在连接充电器或 V-和 VSS 引脚短路后、电池电压读数也为0V (FET 不会重新导通)。 当我断开电池并添加测试台电源电压时、保护电路似乎正常工作。 因此、我打开了电池组并拆下了内置保护 PCB、并将导线直接连接到锂聚合物电池的正负节点、问题得到了解决。  

因此、我相信内置保护电路会导致问题。 但我不想遵循此过程、因为我们必须手动焊接导线并移除电池制造商提供的保护。 但是、电池制造商并未提供大量有关其内置 PCB 的保护信息。 但您可以在 此处看到所有必需的功能。  

是否有办法解决这个问题? 大多数锂聚合物电池都带有内部保护电路。 因此,我希望这一问题以前得到解决。 但我 找不到任何有关这方面的有用帖子。  

谢谢、

Adarsh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我能够从制造商那里获得他们在电池中使用的保护电路的整个设计。 我将其附在这里。 e2e.ti.com/.../2540-PCM.pdfe2e.ti.com/.../LP503035-500mAh-with-JST-PHR_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../_BE7CE55D_IC-8261.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    两个器件之间的恢复迟滞值不同。 我们的器件将在电池保护功能实现之前恢复。

    我们的器件无法与电池的内部保护器进行通信、因此唯一的解决方案是从电池中取出电池、或者查找不具有内置保护功能的其他电池。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的支持。 不过、我确实有一些疑问。

    1、导致这里问题的实际原因是什么? 正如您提到过的、如果 bq2970在电池组中的电路之前恢复、这实际上会阻止电池组中的保护电路恢复吗? 这是导致实际问题的原因吗?

    2.在这种情况下、绕过任一保护单元将解决此问题、对吧? 我还可以绕过 PCB 中的保护电路并依赖于电池组提供的保护? 但是、我看不到在我的设计中有效旁路 bq2970的可能性。 是否有办法在某些焊接桥或连接中使 bq2970的 COUT 和 DOUT 引脚始终保持高电平? 所有 PCB 均已组装完毕、我们已经购买了电池。 我们正在寻找一种解决方案。  

    感谢您的观看、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    1:有两个保护系统是导致问题的原因。 当两个 UVP 都被激活时、似乎有一个恢复锁。 当您连接电源以及从电池上卸下保护 IC 时、系统可以正常工作、这一点得到了证明。 我无法解释为什么电池 IC 无法 从故障中恢复。

    无法有效地"欺骗"器件始终保持 COUT 和 DOUT 高电平。 您可以在保护 FET 上建立一个焊接桥吗? 此时由工程师来完成。 如果是我、我会取消电池的保护。

    希望这对您有所帮助、
    Caleb