This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:输入电压为零伏时的输出阻抗状态。

Guru**** 2506965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108131/tps62060-the-state-of-output-impedance-when-input-voltage-is-zero-volt

器件型号:TPS62060

大家好、

客户希望在输入电压为零时稳压输出阻抗的状态。 它是 Hi-Z 吗?

它们在输入电压为5V、输出电压为3.3V 时使用此设计。 然后、他们希望在由于某种原因而导致输入电压损失后的特定时间使 Vout 保持3.3V 电压。 因此、他们考虑在输入线路或输出线路上添加一个电容。 它们会注意反向电流。 因此、如果输出阻抗变为高阻抗、则考虑在输出端添加电容。 如果输出不是高阻态、它们会考虑在输入上添加电容。

您能就此提供任何建议吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    如果输出为3.3V 且输入为0V、则将有电流从输出流至输入流过高侧 MOSFET 的背栅极二极管。 这可以将输出放电至该二极管的正向压降。 可以做  的是、有2个输出电容器、并在它们之间放置一个肖特基二极管、以防止反向电流。 这样、最后一个输出电容器仍应在输入关闭后保持其电压。

    此致、

    瓦伦