This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:3 Ph 交流至直流、无中性点

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107547/ucc28740-3-ph-ac-to-dc-without-neutral

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:PMP30164

尊敬的团队:

我想设计三相交流电转5VDC、因此请遵循此参考 PMP30164。 请验证随附的电路、并告知我您对此的反馈。 另请澄清以下问题。

1.该电路是否在没有中性点的情况下工作,只馈送三相输入。 如果不是、请建议不带中性点的参考设计。

2.如果任一相位断开连接、该设计是否仍会转换为直流?

我的最终目标是设计一个不带中性线的电路、如果相2线断开连接、设计仍应采用直流。、

请帮我解决这个问题。

此致

Sagar

e2e.ti.com/.../RIO_5F00_EXT_5F00_3184_5F00_IoT_5F00_MOTOR_5F00_CONTROLLER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢您的查询。

    我检查了反激部分、它与 PMP30164的5V 和2A 电压类似、因此这里不应存在任何问题。 我不知道放大器/电流和电压感应、因为它使用不同的 IC。

    没有零线、我们没有任何现成的参考设计来证明这一点。 但理想情况下、它应该起作用。 根据您的原理图、我唯一的问题是整流器 D50引脚3是否悬空? 此外、在不平衡负载条件下、当一个相位断开时、另两个相位必须在没有中性点的情况下承载返回电流。 该浮动二极管节点可能处于较高的共模电压、这会使 Vbulk 高于所需值。 我还想从原理图中了解 EGND 的用途? 您是否计划将其连接到此浮动节点?

    2.就 PMP30164转换而言、即使其中一条线路断开、它也会在高压直流侧保持直流、反激式转换器将保持稳压。 这可以通过仿真快速验证。

    如果您需要任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。

    根据 PMP310164参考设计、连接到中性点以实现更安全侧的 D50引脚3提供一个端口。

    请向我详细解释这一点  

    该浮动二极管节点可能处于较高的共模电压、这会使 Vbulk 高于所需值。  

    EGND 用于作为 电压和电流监控的参考点。  

    我希望我需要在设计中将 EGND 更改为 PGND。 如果有问题、请更正。

    此致

    Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢你的答复。

    电路将正常工作。在正常工作条件下、即使其中一个相位断开也是如此。

    我在上一篇文章中提到、如果在没有中立的情况下两个阶段断开连接、可能会出现我认为不在您的标准/要求中的问题。  

    看到电压检测电路、您有一个隔离式放大器(其中一侧以 EGND 为基准、另一侧以 GND 为基准)。 因此、将 EGND 更改为 PGND 是有道理的。

    但我无法在电流感应信号中看到隔离? 是否使用 CTS 或 LEM? I_MON_P1似乎不是以 GND 为基准(来自可用的原理图)

     如有任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。

    将在将 EGND 更改为 PGND 时做一个注意事项。

    我在上一篇文章中提到、如果在没有中立的情况下两个阶段断开连接、可能会出现我认为不在您的标准/要求中的问题。  

    注意、因为单相需要中性

    但我无法在电流感应信号中看到隔离? 是否使用 CTS 或 LEM? I_MON_P1

    是的、我们使用 CT 进行电流测量、计划使用 EGND 基准。 是否可以使用 EGND? 请告诉我您对此的建议。

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢您的再次光临。

    来自 CT 隔离侧的信号应直接与监控这些信号的主控制器 GND 相连。 因此、如果 IMON_P1等信号直接进入主 MCU (即连接器 J9位于隔离侧)、则应以 GND 为基准。

    希望这对您有所帮助。 如有任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的善意回复、给出的反馈解决了我的问题。  

    再次感谢您的反馈和友好的回复。

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    感谢您的反馈。  

    此致、

    Harish