This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170:反馈电压(输出电压)的 PWM 控制。

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106258/tps61170-tps61170-pwm-control-of-the-feedback-voltage-output-voltage

器件型号:TPS61170

朋友们、您好!

我们不希望在 SEPIC 配置中使用 TPS61170、需要满足以下要求:

输入电压:10V
可变输出电压:6V 至12V
输出电压应通过 PWM 进行控制。

现在的问题是:
通过 PWM 控制输出信号、
PWM 输入信号和输出电压有何关系?
是否有公式?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delta、

    CTRL 实际上是 EN 函数引脚、用于启用(禁用)芯片。 如果要使用此引脚调节输出电压、当 CTRL 为0V 时、Vout 将为0V、当 CTRL 为1.8V 时、直流输出电压(由 R1和 R2设置)。 因此、输出也将是 PWM 电压输出。 如果需要直流电压、则需要一个低通滤波器。 另请注意、由于芯片的启动时间为几 ms、因此建议将 PWM 频率设置为大约100-500Hz。

    通常、还有另一种方法可以通过更改 FB 灌电流/拉电流来调节 Vout。 请查看以下应用手册以供参考。

    可调节 VOUT 升压电路的设计

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、
    感谢您的回答以及您建议使用多个分压器来生成电压
    不同的输出电压。 这就是我们到目前为止对另一个芯片所做的工作。

    但我们的目标是使用采用 SEPIC 配置的 TPS61170、以更少的组件实现相同的结果
    并通过改变 PWM 以线性方式进行。

    您提供的信息与 TPS61170数据表中的信息似乎有所不同。

    1) 1)在数据表中、无需外部 RC 滤波器。
    PWM 的建议频率范围为5kHz 至100kHz

    2) 2)回到我原来的问题、在 SEPIC 转换器中、输入和输出电压与以下条件相关:VO/VI = D/(1-D)。
    因此、在我的示例中、固定输入电压等于 Vi = 10V。
    如果 Vo=6V,  D=37.5%、
    如果 Vo=10V、D=50%、
    如果 Vo=12V、D=54.5%
    它是否可以与 TPS61170一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "...因此、输出也将是 PWM 电压输出。 如果需要直流电压、则需要一个低通滤波器..."  
    为什么在直流/直流转换器的输出端应该有 PWM 信号?
    如果我们必须将输出电压视为 PWM 滤波信号,那么输出电压的精度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delta、  

    我认为 TPS61170可以满足您的要求。 很抱歉忘记了 TPS61170在 CTRL 引脚集成了低通滤波器。 您可以将 PWM 信号直接添加到 CTRL 引脚、输出将是直流电压。 请注意、我记得 集成式低通滤波器不够大、无法滤除 较低的频率、例如低于20kHz、建议 使用更大的 PWM 频率、如~80kHz (如果可能)。

    这种方法是调节 REF 电压,SEPIC 的输出电压仍然是 VREF*(1+R1/R2),PWM 信号可以改变 VREF,即 D (PWM 信号占空比)*1.229V。  

    功率级占空比为  Vo/Vi = D/(1-D)、这不同于 PWM 信号占空比。

    您可以使用分压 电阻器将输出电压设置为12V、并调节 PWM 信号以降低输出。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答:

    "...这种方法是调节 REF 电压,SEPIC 的输出电压仍然是 VREF*(1+R1/R2),PWM 信号可以改变 VREF,即 D (PWM 信号占空比)*1.229V。  功率级占空比为 Vo/VI = D/(1-D)、这不同于 PWM 信号占空比。您可以使用分压 电阻器将输出电压设置为12V、并调节 PWM 信号以降低输出..."

    我的理解是 、在 使用 PWM 调节输出电压时、使用 TPS61170的 SEPIC 配置是无用的。
    您描述的功能是升压转换器的功能、它的输出可以使用 PWM 降低。

    我明白了吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delta、  

    无论使用哪种方法、如果输出电压低于输入、升压拓扑都无法满足要求。  即使通过改变 REF 电压将输出电压设定为低于输入电压、升压拓扑也会限制此电压传输。 对于功率级技术规格, 输入电压:10V; 可变输出电压:6V 至12V,需要 SEPIC 拓扑。  

    此致、

    俞宗怡