This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:LM74500-Q1&LM74700-Q1:器件温度等级1相关问题

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103974/lm74500-q1-lm74500-q1-lm74700-q1-questions-about-device-temperature-grade-1

器件型号:LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

您好、TI 专家、

以下是有关 LM74500-Q1/LM74700-Q1数据表中器件温度等级1的一些问题。

℃:LM74500-Q1/LM74700-Q1的最高环境温度为125 ̊ C 在我们的应用中、我们可以看到数据表的第1页中有相关说明:

器件温度等级1:
–40°C 至+125°C 环境工作温度范围

 ℃我们认为这在我们的应用中是可以的,因为它是器件温度等级1,最高结温为150 ̊ C。

但我们还看到参数条件:TJ =40°C 至+125°C 在"6.5电气特性"章节中、如果我们可以使用它、我们会感到困惑。

问题:

1) 1)这℃仅在最高结温为125 μ A 的条件下保证参数?

2) 2)当℃?温度为125 ̊ C 时、是否可以保证使用参数

3) 3)如果项目2)的答案是"否"、如果我们在环境温度为125℃?时仍使用它、则偏差是多少

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongda、

    让我与测试团队核实一下、然后返回给您。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongda、

    我们将通过电子邮件对此进行处理 请共享您的电子邮件地址、以便我可以将您添加到邮件链。 此外、请关闭此处的主题。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Divyyshu