TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:热问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107749/tps55288-thermal-problem

器件型号:TPS55288

您好,

我的客户使用 TPS55288提供100W 输出、无法满足热性能要求。

环境温度为55度、要求 IC 表面温度不应超过100度。  

我们能否实现该热标准?

请提供一些解决方案来解决。

 e2e.ti.com/.../55288.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已经看到您的电子邮件。 让我们继续通过电子邮件进行讨论。