主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5A、 CSD18514Q5A、 CSD18540Q5B、 CSD18512Q5B
我在电路板上设计了3个 LM25116。 我忠实地引用了 TI 的 WebBench。
输入电压(Vin):29.4V (24V~30V)
输出:12V/10A、12V/15A、5V/20A
结果:12V/10A DC/DC 模块正常。
但是、其他两个直流/直流转换器将在轻负载条件下随着时间的推移自动关闭。
发现奇怪的现象:在发生故障的直流/直流块中、VCC 的电压输出异常。
直流/直流模块 第一 |
直流/直流模块 2 |
直流/直流模块 3号 |
|
输入电压 | SYS_PWR (29.4V/24~30V) |
||
输出电压 | +12V SBY (12V/10A) |
+12V (12V/15A) |
+5V0 (5V/20A) |
结果 | 好的 | 异常 (汽车开关阀) |
异常 (汽车开关阀) |
英文 引脚 |
1M 上拉 SYS_PWR | 5V 逻辑 使能 |
5V 逻辑 使能 |
LM25116 | 引脚16 (VCC):7.26V 引脚18 (HB):19.01V |
引脚16 (VCC):4.41V 引脚18 (HB):16.15V |
引脚16 (VCC):4.9V 引脚18 (HB):9.72V |
问题:
1) 1)随附电路图。 请申请审核。
2) 2)首次将使能引脚设置为3.3V (EN 的最小阈值电压)。 之后,我将 Net 更改为5V 逻辑。 这可能是原因吗?
3) 3) IC 的内部 LDO 是否已损坏(损坏)? 也就是说、我是否需要更换 IC?
4) 4)如果 LDO 损坏、根本原因是什么?