请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61070 大家好、团队、
我代表我的客户发布:
在3.3V 时、它是否与线性相关、我们可以消耗数据表中提到的600mA 电流、
那么、我们能否根据相同的功率标准在5.4V 下消耗约367mA 的电流?

此外、如果持续消耗电流并且瞬时时间非常短、则值也存在任何差异。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Renan、您好!
请注意、对于升压转换器、开关电流限制不等于输出电流。
如果客户需要600mA 负载电流、则需要更高的开关电流器件。
您好、Zack、
你好。 我的客户想通过 一些实例了解开关电流和负载电流之间的差异、例如它与时间相关还是相关等
此致、
Renan
Renan、您好!
在客户的应用中、600mA 是负载电流。
输入电压/输出电压被写入这个线程中。
例如、如果输入电压为3.3V、输出电压为5V、负载电流为600mA、假设效率为92%、则输入直流电流= 5V*600mA/3.3V/0.92=0.98A。 对于升压拓扑、输入直流电流=电感器平均电流、考虑到电感器电流纹波、电感器峰值电流略高于0.98A。
开关电流是指电感器峰值电流。