请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A64 如何在 UCD3138A64上运行 ENABLE_ROM_MODE?
操作正常、但芯片无法进入 ROM 模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在 UCD3138A64上运行 ENABLE_ROM_MODE?
操作正常、但芯片无法进入 ROM 模式。
通常、当您无法进入 ROM 模式时、这意味着代码有一个错误、阻止它进入 ROM 模式。 最好先下载代码而不使用校验和、以防止其锁定。 然后、您可以测试 enable ROM mode 命令。 要对其进行全面测试、请确保 ENABLE ROM 模式命令正常工作、然后转至器件 GUI 上的 CHECKSUM 选项卡、转储相应的校验和、并确保其全部为零。 如果它是 FFs、则校验和不会被清除、因此您有问题。 如果它全部为零、那么下次下载校验和时应该是安全的。
您使用的是什么代码? 我可以帮助您清除校验和、但我可能无法保存您已下载到的芯片。 如果是 EVM 代码、您可能能够使用我们提供的硬件后门。