This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:VO 操作

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106422/tps629206-vo-operation

器件型号:TPS629206

大家好、

与 D/S 8.3.2和8.3.3一样、TPS629206具有2个反馈电阻器选项。

每种配置的优缺点是什么?

更小的尺寸可能是内部分压器配置的优势、但您能否提供更多详细信息、尤其是有关电气规格的信息?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我建议不使用外部反馈电阻器的内部反馈(VSET)。 VSET 选项优点:1.精度更高、精度为+/-1%。  2.更低的系统 Iq (典型值4uA)

    3.更低的 BOM 成本。 缺点:不灵活(仅18个电压选择)。 外部反馈选项的优点:1. 高灵活性(VOUT)。   2.客户很熟悉。 3.动态 FPWM/AUTO PFM

    可改变模式(MODE 引脚从 VIN 变为 GND)。 缺点:成本高且 Vout 精度较低。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、

    Nancy