主题中讨论的其他器件:LM5045、 UCC3895
您好!
我们在产品上使用的是 LM5045SQ WQFN 5x5mm。
一个问题是"是否可以在没有太大变化的情况下将 LM5045替换为 LM5046?"
我看到它们的封装是相同的、所有引脚都是兼容的。 我们希望进一步降低开关噪声并提高效率。
如果我们必须更改、我们需要更改多少部件。
您能给我一些建议吗?

此致、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在产品上使用的是 LM5045SQ WQFN 5x5mm。
一个问题是"是否可以在没有太大变化的情况下将 LM5045替换为 LM5046?"
我看到它们的封装是相同的、所有引脚都是兼容的。 我们希望进一步降低开关噪声并提高效率。
如果我们必须更改、我们需要更改多少部件。
您能给我一些建议吗?

此致、
月亮
月亮、
LM5045控制器用于传统硬开关 PWM 全桥、而 LM5046用于相移全桥(PSFB)。 这两个控制器是 P2P 兼容的、但为了优化设计、需要在 PSFB 功率级中引入一些细微的差异。 为获得最宽的 ZVS 运行范围而建立合适的条件需要足够的谐振电感能量(L*I^2)来使电容能量完全放电(C*V^2)适当的死区时间来完成谐振转换。 这会影响初级死区时间、初级侧到次级侧 SR 时序(如果使用 SR)、变压器设计、漏电感、MOSFET 选择、并可能添加与变压器初级侧串联的外部谐振电感器。 在设计硬开关 PWM 全桥时、不考虑这些因素。 较低 输入电压的应用倾向于使用硬开关 PWM 全桥、而较高输入电压倾向于使用 PSFB。 TI 拥有大量围绕 UCC3895和此处所示衍生产品构建的 PSFB 应用手册和设计工具。
本 E2E 主题 和 本 E2E 主题进一步讨论了 LM5045与 LM5046的关系。
此致、
Steve M
谢谢 Sean、
这些是我在原始答复中提到的延迟差异。 两个 LM 器件的时序调整是相同的、但时序用途是不同的。 LM5046中提到的"无源"周期是两个上下开关同时导通时开关周期的一部分、并且是 PSFB 控制所独有的。 计时经过调整、以允许足够的死区时间在轻负载期间完成谐振转换、但在满载期间、死区时间往往太长。 这是固定死区时间的问题。 所需的最佳时序是动态的(基于负载)、这就是我们开发自适应时序并在 UCC3895中实现该计时的原因、其中死区时间根据 CS 信号进行"动态"调整。 LM 是由 National 在 TI 收购之前开发的、UCC3895是由 Unitrode 在 TI 收购之前开发的。 这就产生了竞争创造力的火花、从而产生了您在每个控制器之间看到的差异。
此致、
Steve