This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106212/tps55288-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55289

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

该规格如下

*降压-升压

*Vin=6~24V

*输出电压= 8~16V

*输出电流>1A

TPS55288-Q1似乎 可以满足规范要求,但电流16A 超出规范要求!  
请建议最佳解决方案 THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo,

    如果 Iout 最大值约为1A、并且必须满足 Q 级要求、建议在此处使用 TPS55288-Q1。 它具有 ILIM 引脚来调节平均电感器电流限制、以便客户可以选择合适的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    如果客户不需要  Q 级 ! 我们是否有另一个解决方案,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    如果不需要 Q 级、建议将 TPS55289用于此应用。

    TPS55289已采用 APL。 您可以在 TI.com 上找到数据表。