请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 尊敬的团队:
我想使用 TPS55288作为 TEC 驱动器、使用 VIN-VOUT 差异、如下所示。
我可以将 TPS55288用作 TEC 驱动器吗? 请回顾以下概念、并告诉我您的意见。
-6V 输入/1V 输出、Vin - Vout = 5V、电流:0.6A
-6V 输入/11V 输出,Vin - Vout =-5V,电流:-0.6A
-输出电压控制:I2C
谢谢你