This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:TPS70618DRVR

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106185/tps706-tps70618drvr

器件型号:TPS706

TPS70618DRVR 由3.3V 稳压器(LDO)供电、输出连接到 VOC (易失性有机化合物) 传感器 IC、在1.68V 的最小电压和1.8V 的标称电压下工作。 TPS70618DRVR 的 ENABLE 引脚连接到微控制器的输出引脚(由3.3V 供电)。但如果我们观察 LDO 输出电压和使能引脚、我们会发现这一点 是使能信号和1.8V 输出中的一些毛刺脉冲(请参阅下图)。我们面临的问题是无法读取由1.8V 供电的 VOC 数据。  TPS70618DRVR 器件存在此问题、但 TPS78218DRVT 可以正常工作。

 CH1-1.8V 输出 CH2:-使能