This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:BQ21061 LDO 的反向电压

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104591/bq21061-reverse-voltage-to-the-ldo-of-bq21061

器件型号:BQ21061

大家好、

我们收到了客户的此查询。

此 IC (BQ21061)上的 LDO 将为 MCU 和其他外设供电。 为了对 MCU 进行编程、我需要使用外部电源为电路/MCU 供电、因此 LDO 引脚也会看到此电压。

我想确保这个外部电压不会损坏 IC。

从数据表中、我无法确定不会这样做、因为该电压是对 IC 其他器件的反馈。

我需要将外部电压(~3V)连接到 LDO 的输出(LS/LDO 引脚)、而不是用于对 MCU 进行编程的输入。 在此过程中、IC 充电器不会通电。 我想知道这是否会损坏或导致任何问题,因为我们无法访问充电器 IC 上的 Vin 引脚。

您能否在不损坏  BQ21061的情况下确认这是否可行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在存在电池的情况下发生这种情况时、BQ21061是否将处于运输模式? VINLS 引脚上是否会有电压? LDO 将从该引脚获取输入、并可通过启用或禁用的寄存器进行控制。 我不认为会有问题、因为 LDO 引脚本质上是 FET 的输出、但最好在进行此编程时检查器件的状态。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    以下是我们客户的反馈。

    大家好、IC 很可能会在连接电池且 VINLS 上没有电压的情况下处于运输模式、但在这种情况下、器件可能不处于运输模式且 IC 通过电池供电、 如果 LDO 配置为默认输出1.8V、并且在 LDO 输出引脚上施加3V 电压、器件是否会尝试调节电压、从而将电流灌入自己的系统? 您能告诉我您是否认为这可能会对器件造成任何损坏? 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    太棒了、今天让我来看看、当我有合适的答案时、我会试着回答。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对达尼洛的答复和第二个帖子表示歉意,

    我曾考虑过另一种情况、并认为可能会损坏器件。 由于从 VINLS 到 LDO 使用的 FET 没有背靠背 FET、因此单个体二极管可以在正确的条件下导通(如果 VLDO > VINLS)。 该电流方向不适用、该路径和该方向允许的电流也不是很高。 这可能会导致潜在的损坏。

    另一种可能是 MCU 编程问题的情况是、如果器件恰好处于运输模式、则会启用 LDO 的下拉电阻、就像我们尝试降低电池的 IQ 一样。 如果 BQ21061恰好处于运输模式、这可能会导致一些编程问题。

    此致、

    Anthony Pham