请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 您好 TI 团队
LM61495-Q1数据表中的图9-51 (第47页)和图9-57 (第48页)之间有何区别?
我看到电感器的器件型号存在差异。
我应该何时使用图9-51或9-57?
我需要实现9-36伏的 EMI 和输入滤波器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队
LM61495-Q1数据表中的图9-51 (第47页)和图9-57 (第48页)之间有何区别?
我看到电感器的器件型号存在差异。
我应该何时使用图9-51或9-57?
我需要实现9-36伏的 EMI 和输入滤波器。
谢谢你。
您好!
图9-51显示了400kHz 的 EMI 滤波器、图9-57显示了2.2MHz 的 EMI 滤波器。
此致、
Jimmy