This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找额定电流为0.8- 3.3V @40-70A 的稳压器/模块(单/双)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103374/looking-for-regulator-module-with-0-8--3-3v-40-70a-rating-single-dual

主题中讨论的其他器件:TPSM831D31

 大家好、

我正在寻找具有以下要求的降压稳压器/模块。

输出电压为0.82V。

0.8159V/0.82V/0.8241V@63A (希望通过 PMBus (I2C)和硬件(FB/VSEL 引脚)进行控制)

输出电压容差为0.5%。  

输出电压纹波:30mV

4.瞬态电流负载- 30-50%

有人能否提出建议并加以澄清?  你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil、

    什么是 VIN?  

    您在标题中显示的3.3V 是什么?  VOUT 是否必须在70A 时提供3.3V 电压?

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN= 12V (5%调节)

    您在标题中显示的3.3V 是什么?  VOUT 是否必须在70A 时提供3.3V 电压?

    这是输出电压和电流的范围。 - 0.8-3.3V @40-70A 电流

    例如0.82V- 50A/60A/70A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    由于电流较大、因此没有合适的转换器。

    TPSM831D31模块可支持70A、但输出电压(最大值)为1.52V。  

    还是可选择控制器(外部开关)?

    赵阿索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    TPSM831D31模块可满足您的要求、但 通过 FB/VSEL 进行控制除外。 我是否可以知道通过 FB 而不是 PMBus 控制输出电压的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为12V、容差为5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    TPSM831D31模块可支持12V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您...