This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:TPS7H2201-SP 赢得#39;t DISABLE 输出

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105600/tps7h2201-sp-tps7h2201-sp-won-t-disable-output

器件型号:TPS7H2201-SP

您好!

我正在使用 TPS7H2201-SP 组件、无法关闭负载。 我有一个5V 输入、当我将使能端变为低电平时、我的输出只会降至1.3V

这是我的实现。 使能信号无噪声。 当 EN = 0V 时、我测量了其他一些引脚

CS:0.1V

OVP:0.49V

RTIMER:0V

IL:0.113V

ILTIMER:0V

SS:5V

输出电压:1.3V

器件按预期导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:我使用 TXU0104QPWRQ1 来驱动使能信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在周二返回办公室时解决您的问题。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    您能否告知禁用时 Vout 上的负载是多少?   

    存在 Vin 到 Vout 的正向泄漏、这可能是问题的原因。

    在数据表中、这被指定为最坏情况3mA。

    如果您具有高阻抗负载、正向泄漏电流可能会使 Cout 升高。

    在这种情况下、您可以在 Vout 上添加下拉电阻、以最大限度地减少 Cout 上的电荷累积。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    在进一步测试后、我们发现电压源通过另一个不相关的器件泄漏、TPS7H2201似乎按预期工作。