请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2201-SP 您好!
我正在使用 TPS7H2201-SP 组件、无法关闭负载。 我有一个5V 输入、当我将使能端变为低电平时、我的输出只会降至1.3V
这是我的实现。 使能信号无噪声。 当 EN = 0V 时、我测量了其他一些引脚
CS:0.1V
OVP:0.49V
RTIMER:0V
IL:0.113V
ILTIMER:0V
SS:5V
输出电压:1.3V
器件按预期导通。