尊敬的团队:
我的客户正在使用 LM5123。 由于最大电压限制、客户正在考虑以下解决方案:他们想要在红色箭头点上添加 PMOS、然后在 PMOS 之前添加比较器进行控制。 一旦输入电压提高15-20V、它们将关闭 PMOS。 以通过负载突降测试。
您能帮您提供有关是否可以这样做的建议吗? 如果可以、您认为可以选择哪种比较器吗?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LM5123。 由于最大电压限制、客户正在考虑以下解决方案:他们想要在红色箭头点上添加 PMOS、然后在 PMOS 之前添加比较器进行控制。 一旦输入电压提高15-20V、它们将关闭 PMOS。 以通过负载突降测试。
您能帮您提供有关是否可以这样做的建议吗? 如果可以、您认为可以选择哪种比较器吗?
谢谢!
迪伦
尊敬的团队:
以下是其他信息。 客户使用过 OV 保护电路来关断 CSP。 默认使用的芯片电阻器为 R3896。 如果 LM5123能够通过负载突降实验、则会使用 OV 保护电路。 如果负载突降测试有问题、它们将使用芯片电阻器 R3896。
对于 OV 保护电路、您可以参考以下原理图。 Q78已安装。 工作原理是:使用 Q77开启以触发 Q78关闭、这可以实现在电压达到48V 时关闭 CSP 路由。 使用 Q77 OFF 触发 Q78导通、从而在电压低于48V 时实现 CSP 路由导通。
谢谢!
迪伦
您好!Dylan、
感谢您的耐心等待、我不得不与我的一些老年人讨论此问题、因为我们尚未测试此类方法、此处的 IC 用于超出数据表建议条件的情况。 第2张图显示了 OV 保护、似乎正常 工作、但 客户应执行 测试以监控负载突降下的两个引脚电压、以确保正常工作
关于第一部分、对于负载突降测试、我有点困惑 OV 保护电路是否已经这么做了? 您需要比较器的用途是什么、OV 保护电路基本上可以进行调节、以便在超出所需限制时将输入与输出分离。
BR、
Haroon