This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632:TPS53632是否支持 CSD95378B 等其他功率级

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105392/tps53632-would-the-tps53632-support-other-power-stage-such-as-csd95378b

器件型号:TPS53632

您好!

我对  TPS53632数据表第23页参考应用中使用的功率级 CSD95372A 有疑问。

我们是否可以使用 CSD95378B 并将其 IOUT 与5:1分压器配合使用以进行电流感应? (假设 CSD95378B IOUT=5mV/A;5:1分压器将转换为1mV/A)

谢谢、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不是说您想将 CSD95378B 的 IMON 报告用于 TPS53632而不是 DCR 电流感应?

    不可以、TPS53632只能使用 DCR 电流感应或分流电阻器电流感应结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的提示。

    我没有注意到 CSN1辅助 OVP 功能。 现在、我了解为什么 TPS53632只能使用 DCR 电流感应。

    谢谢、

    Zane