This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:同一输出设计中的纹波更大

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105522/tps62065-more-ripple-in-one-of-the-output-same-design-higher-ripple

器件型号:TPS62065

我们在设计中使用了两个 TPS62065QDSGRQ1器件、分别用于1.4V 输出和3.3V 输出。

两个器件都具有相同的输入源、对于这两个器件、我们使用相同的1uH 电感器器件。

但是、当我们测量纹波时、我们看到两个稳压器的输入纹波都很小、但3.3V 输出稳压器的纹波比输入侧的纹波高4倍。

在1.4V 侧、我们看到的纹波非常小、小于输入纹波。

我们已将 MODE 引脚连接至下拉电阻器、这是其任何引脚兼容的 FPWM 支持部件。 我们正面临3.3V 稳压器所怀疑的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、让我知道 当输入动态变化时、TPS62065QDSGRQ1器件的输出稳定程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    当器件在 PFM 模式下工作时、输出纹波也取决于开关频率(该频率会随工作点而变化)。

    在不同的工作条件(VOUT、IOUT)下、可以预期不同的结果。

    如果您有兴趣最大限度地减小输出纹波、我建议您选择 FPWM 运行(将模式连接到 VIN)。

    如果您想了解 IC 性能、建议查看我们的 Webench / PSpice 模型 、您可以在产品页面上找到该模型:TPS62065数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。

    谢谢、

    Stefano