This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632:TPS53632最低输入电压要求

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103383/tps53632-tps53632-minimum-vin-requirement

器件型号:TPS53632

您好!

在我们的其中一个电池供电设备中(3~4.2V)

如果我们要将 TPS53632用于我们的 CPU 内核电压(0.95V/50A)并且仅使用两相/800kHz 配置,则假设功率级驱动电压为外部5V,那么 TPS53632的最低功率 VIN 要求是什么?

谢谢、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下输入电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的快速响应。

    根据"较低频率和/或较低输出电压下的最小输入电压较低"、输出电压为0.95V、频率为800kHz、您能帮助我根据您的计算结果确定该电压的最小输入电压是多少?

    谢谢、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    如果是、则它大约是输出电压的3倍。 0.95*3 = 2.85V。 电池电量(3V~4.2V)可能足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的解释。

    奇怪的是、如果使用三相、您是否会使用不同 的估算来计算最小 Vin?

    我有另一个问题。 TPS53632是数字 DC/DC 控制器还是具有数字包装程序的模拟控制器?

    谢谢、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    根据计算结果、在考虑 Toff 限制后、无论两相还是三相运行、输入电压都可能低于3V。

    但数据表中还有一条规则描述:“输入电压(VVIN)不包括 UVLO 功能,因此电路在电源输入低至大约3 x VOUT 的情况下运行”

    因此、它应该类似于两相或三相操作。

     

    TPS53632不是嵌入微型处理器 或其他设备的全数字控制器。 它是一个模拟控制环路,具有用于调整参数的数字 NVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的详细信息。

     由于存在"7.3.15输入电压限制"、我们在应用中犹豫是否使用 TPS53632。 在仔细查看您的解释后、我们更有信心使用此器件。

    我是否可以知道 Toff 限制是什么?  

    谢谢、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    这意味着低侧 MOSFET 导通持续时间。 器件需要这个时间范围来执行一些内部机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的快速回答、非常清楚。

    我还有一个问题、关于 TPS53632数据表第23页参考应用中使用的功率级 CSD95372A。

    我将提出另一个问题、并结束这个问题。

    谢谢、

    Zane