请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 大家好、
我的客户正在使用 TPS560430YDBVR (2.1MHz 版本)、目标 Vout 为18V、他们想知道用于调节输出的最低可接受 Vin。
根据数据表、触发 TOFF_MIN 后会采用频率折返方案、但图17 (TOFF_MIN 处的频率折返)仅显示 FSW=1.1MHz。
2.1MHz 版本器件是否还采用频率折返方案? TPS560430Y 可实现的最低 Fsw 是多少?
谢谢、
查尔斯