This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:TPS6300x 系列之间的差异

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63002, TPS63000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104353/tps63002-the-difference-between-tps6300x-family

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS63001TPS63000

您好、专家、

除了低于 V/I 曲线之外、我是否可以知道 TPS6300x 系列之间的区别是什么?   

尤其是、客户是否可以使用 TPS63002替代 TPS63001? 谢谢。

此致、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    TPS63000/001/002的输出电压不同。 TPS63000输出电压可通过设置不同的外部分压电阻器来调节、而 TPS63001和002具有固定的输出电压、并且对于这两个芯片、FB 引脚应连接到 VOUT 引脚。

    TPS63001的固定输出电压为3.3V、但对于 TPS63002为5V、因此客户不能使用 TPS63002替代 TPS63001。

    请注意、

    Nathan