请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 您能回答以下问题
- 可调电流限制是否在触发电流限制时关断 VOUT?

“故障模式”是什么意思? 这是否仅适用于版本 A 设备?

请向我解释方框图中圈出的部分。 该图适用于版本 B、其中您将 Vimon 设置为所需的范围(例如 0-4V),对吧?- 第7.3.2节: “当达到限流阈值时,闭环会立即激活。 输出电流被钳制在设定值,并报告故障。” 故障是否仅在版本 A 中报告? 听起来 FET (和负载)将继续灌入电流而不是关断?
- 我们要尝试指定的是高侧开关、它将在启动时电流限制为3.2A 时关闭输出电压(以允许浪涌)、然后"切换"电阻 Rimon、将电流限制设置为1.2A 以实现正常运行。 该器件是否需要 UC/FPGA 在故障条件下打开开关?