大家好、
我想知道 TI 是否有与 LT8672IDDBM 相似的产品。
此器件整合了内部电源的升压结构、但我认为 TI 没有此类器件。
TI 最接近的器件可能是 LM74670-Q1。
您能否帮助检查您对此部件是否有更好的建议?
期待您的回复。
谢谢你。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt8672.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道 TI 是否有与 LT8672IDDBM 相似的产品。
此器件整合了内部电源的升压结构、但我认为 TI 没有此类器件。
TI 最接近的器件可能是 LM74670-Q1。
您能否帮助检查您对此部件是否有更好的建议?
期待您的回复。
谢谢你。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt8672.pdf
您好 Chia Cheng、
我们拥有与 LT8672非常相似的全新系列器件(LM7472x-Q1)、该系列器件具有集成的升压转换器(取代了传统的电荷泵)、可驱动 MOSFET 栅极。 请参阅下表、更好地了解 LM74720-Q1、 LM74721-Q1和 LM74722-Q1之间的差异
功能 |
LM74720-Q1 |
LM74721-Q1 |
LM74722-Q1 |
输入电压范围 |
3V-65V |
3V-65V |
3V-65V |
VIN 反向额定值 |
-65V |
-33V |
-65V |
Iq (开) |
27uA |
27uA |
27uA |
Iq (关闭) |
1.5uA |
1.5uA |
1.5uA |
稳压器 |
17mV |
17mV |
13mV |
反向电流保护 响应 |
0.45µsec μ A |
0.45µsec μ A |
0.45µsec μ A |
正向导通响应 |
1.9µsec μ A |
1.9µsec μ A |
0.8µsec μ A |
ISO7637脉冲抑制 |
需要外部双向 TVS (通常为 SMBJ36CA) |
实现无 TVS 系统设计 |
需要外部双向 TVS (通常为 SMBJ36CA) |
符合 ISO16750、LV124标准 |
是的 |
是的 |
是的 |
OV |
是的 |
是的 |
是的 |
封装 |
3mm x 3mm WSON 12引脚封装(与 LM74721-Q1兼容) |
3mm x 3mm WSON 12引脚封装(与 LM74720-Q1兼容) |
3mm x 3mm WSON 12引脚封装 |
您好 Praveen、
感谢您提供比较表。
我将相应地促进我们的解决办法。
感谢您的帮助!