This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:整个温度范围内的反向泄漏电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125184/tps2552-reverse-leakage-current-over-temp

器件型号:TPS2552

大家好、

 

您能否为我提供 TPS2552/3在整个温度范围(-40°C 至+85°C)内的反向泄漏电流(IREV)曲线?

数据表仅定义了 Tj=25°C 时的数据。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    抱歉、我们也没有此数据。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    我客户的目标 IREV 是<3uA。

    您能否确保 IREV 在整个温度范围内不超过3uA?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    让我与我们的设计团队进行交流、也许他们会对这些数据发表一些意见。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我已经检查了电气特性数据、-6 Σ 在-40°C 时为0.01、+6sigma 在0.05°C 时为0.05、-6 sigma 在105°C 时为0.08、+6 sigma 在0.12°C 时为0.12、因此我想我们的 IREV 在整个温度范围内不会超过3uA。

    此致、

    Kuno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    您好!

     

    请您澄清一下该装置吗?

    在-40°C 下、-6 Σ 是0.01uA、+6Σ 是0.05uA、-6 Σ 是0.08uA、+6 Σ 是105°C 下的0.12 uA 吗?

     

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    当然、该装置是 uA。

    此致、

    Kuno