This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:可用于 OTG 应用

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB1142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126861/tusb1046-dci-can-be-used-on-otg-application

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1042ITUSB1142

大家好、

我的客户希望将我们的 TUSB1046用于 OTG 应用。 它们仅使用 USB 功能。 但我们不知道 TUSB1046是否支持主机和器件端交换。 它可以工作还是需要其他解决方案?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    对于此应用、我建议查看 TUSB1142或 TUSB1042I。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我能否更详细地了解 TUSB1046为何不支持主机和器件端交换应用?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    由于这是一个仅支持 USB 的应用、因此您不需要 TUSB1046额外的 DP 交替模式功能。 TUSB1142或1042I 将更适合。

    谢谢

    David