This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:LED 驱动器在-5C 时不会转弯

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120808/lm3404-led-driver-does-not-turn-at--5c

器件型号:LM3404

我们正在设计一款需要在低至-5C 的温度下运行的 LED 驱动器。

在该温度下、LED 将闪烁昏暗或完全不亮。  我们已经验证了 LED 将在此温度下亮起、其他组件的额定值远低于-5C、但当我们使用 LM3404MR/NOPB 芯片隔离驱动器时、LED 将不会亮起。

如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否使用其他 LM3404重现此症状?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这是可重复的。  我们在中国的工厂首次报告了此问题。  我在这里的实验室中再现了这个问题。  我已经测试了20多个电路板。  全部在-5C 时失败。  当热室温度达到大约=+15C 时、电路板将打开。  所有电路板均在室温下工作。

    第二版电路板(请参阅先前上传的原理图)添加了 R7和 D6、以保持始终启用驱动器芯片。

    这在-5C 时仍然失败。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请您与我分享原理图和布局吗? 此外、请告诉我测试条件、例如输入/输出电压、调光频率、输出电流等。  

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../93109375_2D00_1000_5F00_B.pdfe2e.ti.com/.../93109375_5F00_B_2D00_ELWRD.pdf

    输入电压为12.6vdc

    热处理室设置为-5C

    驱动板(请参阅附件)位于热处理室内。 LED 头位于处理室内外。

    我已经测试了内腔内的 LED 头、发现它们在-5C 下工作、此时驱动板在内腔外的室温下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请将电感器值增加到33uH、将电容器升压到100nF、然后重试。 我怀疑低于-5C 时环路稳定性不够。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器和电容器是我们原理图上的 L1和 C4、您希望我更改正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    请帮助更新此主题。

    感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望我更改哪些组件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank 和 Marvin、

    Robin  因出差而不在办公室 ,将在 8月12日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您能告诉我您建议更改哪个组件吗?

    原理图如上所示。

    我们将保持生产直至这一问题得到解决。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、我建议将 L1和 C4更改为建议值。

    BR、

    尤廷