主题中讨论的其他器件: TPS6521815、 TPS65218、 BOOSTXL-TPS65218
大家好、
我想将 TPS6521855的 DCDC1更改为1.2V、并将其用于 DDR4应用。
我是否应该仅更改 TPS6521855的 DCDC1寄存器?
还是应该将所有设置值写入空白 TPS6521815?
它们用于大规模生产。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想将 TPS6521855的 DCDC1更改为1.2V、并将其用于 DDR4应用。
我是否应该仅更改 TPS6521855的 DCDC1寄存器?
还是应该将所有设置值写入空白 TPS6521815?
它们用于大规模生产。
此致、
您好!
感谢您使用 E2E! 如果 TPS6521855 (或任何其他预编程 PN)上的任何设置不满足系统电源要求、我们建议使用用户可编程版本(TPS6521815)。TI.com 上的产品文件夹中提供了编程板(BOOSTXL-TPS65218)、可用于使用原型定制设置对 PMIC 进行重新编程。 对于定制 NVM 的量产量、可以选择与 TI 批准的经销商(即 箭头)。
仅供参考、我们有一个新的 PMIC、目前处于原型设计阶段(预计将于2023年3月左右发布)、 还可用于 为 AM64处理器+ DDR4应用供电。 这是产品文件夹的链接、我们在其中提供了技术文档、展示了此 PMIC 如何为 AM62处理器供电、该处理器具有与 AM64类似的电压/序列要求。 链接:TPS65219产品文件夹
谢谢、
Brenda
您好、Brenda - San、
我认为使用任一 IC 都是相同的、但推荐 TPS6521815的原因是什么?
我只有几个 TPS6521855。
是否可以覆盖 TPS6521855?
此致、
您好!
TPS6521815是用户可编程版本、附带与序列发生器断开的所有电源轨(在活动状态下禁用电源轨)。 这使得客户能够在 PMIC 执行加电序列之前更改寄存器设置并将这些值保存到 EEPROM 中。
由于 I2C 通信在关闭状态下不可用、因此任何预编程的变体(即 TPS6521855)将触发上电序列并开启电源轨、然后客户才能更改输出电压或 PMIC 中的任何其他设置。 这是因为 I2C 通信仅在活动状态下可用。 如果您只有少量 TPS6521855样片和 编程板(BOOSTXL-TPS65218)、并且它们仅用于原型设计、则可以在将 PMIC 焊接到原型中之前对 Buck1输出电压进行重新编程。 这只适用于评估。 如果您对编程步骤有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Brenda
您好、Brenda - San、
感谢您的解释、我的理解如下。
对于 TPS6521815、它在没有任何输出的情况下变为活动状态、并可通过 I2C 总线重写。
对于 TPS6521855、它在所有输出后变为有效、并可通过 I2C 总线重写。
为什么不能在大规模生产中使用(BOOSTXL-TPS65218)重写 TPS6521855?
重写时、输出一次的风险是什么?
此致、
您好!
没错、TPS6521855会在工作状态下启用电源轨、而 TPS6521815会在工作状态下默认禁用所有电源轨。
不建议对非用户可编程(即 TPS6521855)进行重新编程、原因之一 是为了便于客户退货和技术支持、我们会根据器件型号和顶部标记来识别 EEPROM 设置。 从技术上讲、这是可行的、但不建议这样做。
谢谢、
Brenda
您好、Brenda - San、
我知道、该器件将更改为 TPS6521815。
您是否有发布支持 DDR4的 TPS65218xx 产品的计划?
此致、
您好!
由于我们的新型 PMIC (TPS65219xx)可以为 AM64处理器+ DDR4供电、因此我们不打算为 TPS65218发布其他可订购产品来为同一应用和用例供电。
谢谢、
Brenda